Other Parts Discussed in Thread: TPS61023
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61120 主题中讨论的其他器件:TPS61023
我们计划 在设计中使用 TPS6112x、
我们需要输入电压 Vin 2.5V 的升压输出电压3.9V、此特性的确切输出电流是多少?
数据表仅提供了近似图(o/p 电流与 I/p 电压)、我们很难得出结论!
请提供答案或查找方法。
谢谢、
Aravind D