请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC2895 主题中讨论的其他器件:UC2843、
尊敬的团队:
我们发现 UCC2895 PSFB 的 VDS (CH2绿色)噪声将影响 UC2843 Buck 的引脚4三角波形(CH1黄色)、因此 Buck 占空比将异常
正如您看到的波形、当 VDS 未切换时、三角波形没有噪声。
您是否有如何解决 PSFB VDS 噪声的想法、或如何提高降压转换器的抗噪性能?
降压:500~1200Vdc =>225Vdc
PSFB:225VdVdc =>48Vdc
波形:
BR
Kevin