This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895:防噪性能

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2843, UCC2895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915094/ucc2895-noise-immunity

器件型号:UCC2895
主题中讨论的其他器件:UC2843

尊敬的团队:

我们发现 UCC2895 PSFB 的 VDS (CH2绿色)噪声将影响 UC2843 Buck 的引脚4三角波形(CH1黄色)、因此 Buck 占空比将异常

正如您看到的波形、当 VDS 未切换时、三角波形没有噪声。

您是否有如何解决 PSFB VDS 噪声的想法、或如何提高降压转换器的抗噪性能?

降压:500~1200Vdc =>225Vdc

PSFB:225VdVdc =>48Vdc

波形:

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    如果您无法确定在发布到论坛时要引用哪个器件、我对此表示感谢-这一点完全没有问题。 我回复了 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/915095上的另一篇帖子 ,因为这是我看到的第一篇帖子:-)    

    这是一个重复的帖子、因此我将关闭它、我们可以使用另一个主题来解决您的问题。

    此致

    Colin