This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460:有关选择电感器值的问题、请参阅 LM61460#39;s 数据表。

Guru**** 2538510 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915058/lm61460-question-about-choosing-inductor-value-refer-to-lm61460-s-datasheet

器件型号:LM61460

通常、我了解到选择正确的降压转换器的电感器值基于以下公式。


这也在 LM61460的数据表第31页中。

 

但第32页、关于选择电感器值、还有两个公式。

所以、我感到困惑。

系统中

输入电压:24V  

输出电压:19V

fsw:1.18Mhz (通过 webench 工具)

k = 0.3

Iout (max)= 6A

如果我使用第一个公式进行计算、则 L 值约为1.86uH。

如果我使用等式10进行计算。 L > 0.32*Vout/Fsw、那么 L 值大约 为5.25uH

如果我使用等式11进行计算。 L > 0.2*Vout/Fsw、那么 L 值大约为3.22uH。

请参阅数据表、  

"公式10假定此设计必须在输入电压接近或处于压降时运行。 如果此设计的最小工作电压足够高、可将占空比限制在50%以下、则可使用公式11代替公式10。"

但我无法理解这是什么意思。 我的系统的输入电压为24V、输出电压为19V。 那么、该输入电压是否接近运行?

请指导我进行此操作。  

如果我为5uH 选择电感值、那么结果与我假设 K (电感纹波)为10%时的结果相同。 我认为这是非常紧密的。  

该系统适合的 L 值是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    对于等式10、主要选择合适的导管尺寸或在正常结构下工作、选择 K=0.3-0.6可以平衡绕组损耗、磁芯损耗和电感器尺寸、因此它用于通用降压转换器电感器设计。

    对于等式10、11, 它用于满足 LM61460 (实现的峰值电流模式)的直流/直流系统稳定性原因。 斜率补偿是内部的。  与您的情况一样、当占空比高于50%时会发生次谐波振荡、因此当 D>0.5时、为了避免 次谐波振荡、电感值应满足等式10。

    对于不低于10%额定电流的纹波,它还考虑了直流/直流稳定性,小纹波将使环路类似于电压模式,因此系统需要更多的电容器来使环路稳定。  

    如果占空比小于0.5、在这种情况下、它会为您提供 K 限制、如果我们选择 D=0.4、则最大 K 为0.5。  

    在您的情况下、您在高占空比条件下工作、您可以选择5uH 电感器值、纹波大约为11%、这两者都适用。

    谢谢