通常、我了解到选择正确的降压转换器的电感器值基于以下公式。
这也在 LM61460的数据表第31页中。
但第32页、关于选择电感器值、还有两个公式。
所以、我感到困惑。
系统中
输入电压:24V
输出电压:19V
fsw:1.18Mhz (通过 webench 工具)
k = 0.3
Iout (max)= 6A
如果我使用第一个公式进行计算、则 L 值约为1.86uH。
如果我使用等式10进行计算。 L > 0.32*Vout/Fsw、那么 L 值大约 为5.25uH
如果我使用等式11进行计算。 L > 0.2*Vout/Fsw、那么 L 值大约为3.22uH。
请参阅数据表、
"公式10假定此设计必须在输入电压接近或处于压降时运行。 如果此设计的最小工作电压足够高、可将占空比限制在50%以下、则可使用公式11代替公式10。"
但我无法理解这是什么意思。 我的系统的输入电压为24V、输出电压为19V。 那么、该输入电压是否接近运行?
请指导我进行此操作。
如果我为5uH 选择电感值、那么结果与我假设 K (电感纹波)为10%时的结果相同。 我认为这是非常紧密的。
该系统适合的 L 值是多少?