This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:关于 LMG1020输出

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911843/lmg1020-about-lmg1020-output

器件型号:LMG1020

您好,

  当 LMG1020的?信号为5V 但输出介于0.1V 和1.5v,之间时、我重新发送几个 LMG1020片段以测试结果仍然是相同的,、因此您认为原因可能是什么

  请查看原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suy、

    感谢您的问题:

    您能否 提供栅极、VDD、输入的图

    并且您没有在 OUTH/OULTL 上使用任何电阻器?


    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Dimitri、

      栅极的输入是 NC7WZ16L6X 的输出、VDD 在5VDC 下是正常的  

      

      我现在不使用 OUTH/OUTL 上的电阻器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suy、

    输出的测量值介于0.1V 和1.5V 之间、如果 将5V 电压稳定地施加到器件上、似乎存在一定的连接错误。 如果该器件在所有连接均正确焊接的情况下、输出应为高电平或低电平、它不应是0.1V 至1.5V 之间的不稳定电压测量值。 您是否有 X 射线来指示连接是否牢固、或者如何保证连接不会焊接。 谢谢。

    Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Wei、Dimitri、

    您好、Suy、

    感谢您深入了解 lmg1020。

    您使用的是 lmg1020 EVM 还是您自己的 PCB?

    您使用的焊盘图案是否来自数据表尺寸?

    如何焊接1020?

    您能否使用示波器屏幕截图来显示开关期间的输出(OUTH 至 GND)是否为1.5V?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Jeffrey,

      电路板是我们自己的 PCB。我已经指出了一个问题、即 C21的值会影响 LMG1020,的输出。当使用8pF 时、Vgs 为低电平、然后更改为27pF Vgs 为高电平,、LD5的发光功率大幅增加。

      因此、我还有另一个问题,我想使用 LMG1020输出2ns 脉冲,R12&C21的值是正确的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suy、

    感谢您的更新。

    我试图找到 R12和 C21、但在您提供的原理图上似乎找不到。

    您能否发送实际原理图的片段以查看 R12和 C21?

    您还可以发送包含整个栅极环路的布局的夹子吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffery、

      R12&C21位于 NC7WZ16L6X 的电路上、请查看传感器图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新、

    1020需要其 VDD 电容靠近 VDD 和 GND 引脚。

    我看到 C29是用于低电感栅极环路和高峰值拉电流的馈通电容、但 VDD 上也应该有一个1uF XR7电容以实现稳定性。

    VDD 电容的放置可能在布局中不是最佳的。 这就是我要求查看布局部分的原因。

    为了确认问题是什么、您能否拍摄波形问题的示波器截图?

    还应在原理图中突出显示探测点所在的位置。

    您如何脉冲 IN+和 IN-?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Jeffrey,

      感谢您的回复。

      C29的值为1uF,请查看 LMG1020输出的波形

    另一个,IN+和 IN-是上面图2中 NC7WZ16L6X 的 PIN6和 PIN4的输出,IN-的延迟约为2ns、即 IN+(RC 延迟)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Suy 的更新、

    为什么选择 IN+和 IN-的脉冲延迟2ns、而不是 IN+上的2ns 脉冲?

    为了使 VDD 保持在5V、1020的 VDD 引脚需要两个电容器。 源电流的高频馈通电容、我在第一个原理图中看到了这种情况、而稳定性的低频1uF 则是我在 VDD 上看不到的。

    您能否确认 VDD 引脚是否具有这些电容?

    您能否确认1020电源为5V、1020 VDD 引脚为5V?

    该波形上的 V/div 是多少? 脉冲是否为4V 峰值?

    如果峰值较高、则脉冲看起来良好。 由于上述电容值甚至 VDD 电容布局放置方式、VDD 引脚可能无法看到正确的电压、这就是为什么布局可能导致此低 VDD 问题的原因。

    此外、上升/下降时间大约为慢3倍、您是否使用栅极电阻器或大型栅极电荷 FET?

    在未组装 FET/负载的情况下是否仍会出现此问题?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jeffrey,

     IN+和 IN-都不是2ns 的延迟,而是 IN+的 IN-延迟。

      ‘m、我仅使用0.1uF 馈通电容、我确保1020电源为5VDC

      波形为1020的输出、但4V 峰值为非正态,它可能是输出5V 峰值

      在没有 FET,的情况下、1020的输出仍然很小、栅极电阻器和电荷也很小

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Suy 的更新、

    在我看来、1020的开关状态正常。

    您能向我展示您描述的问题的波形吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

      事实上、1020输出波形是正常的,我的问题是、在正常工作条件下、脉冲可以达到多窄的范围。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suy、  

    Jeff 应该在下周早些时候向您回复您的最新问题。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suy、

    1020可以实现1ns 的脉冲宽度、但如果存在最佳布局和信令、则可以实现800ps 的脉冲。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,Jeffrey,谢谢