主题中讨论的其他器件: BQ25601、 BQ25611D
大家好、
客户正在设计 BQ25601D 设计问题。
请您对以下问题提供意见吗?
附件是测试报告。 电池温度工作要求之一是、如果温度超过45⁰C μ A、充电器需要停止为电池充电。
如果充电器停止为电池充电并且温度低于45⁰C μ s、充电器是否会再次自动为电池充电? 充电器可以再次为电池充电的温度有多低?
txn.box.com/.../soln8blloh8iqcl0ax4m5fsno4tur21a
2. 客户如何设计温度阈值? 例如45⁰C 和60⁰C?
3. 客户根据电池热敏电阻检查充电切断是否正确?
RT1需要从5.23K 更改为5.36K、
RT2需要从30.1K 更改为30.9K
BR、
SHH