This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601D:要求 BQ25601D 温度设计

Guru**** 2544780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601D, BQ25601, BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912227/bq25601d-asking-for-the-bq25601d-temperate-design

器件型号:BQ25601D
主题中讨论的其他器件: BQ25601BQ25611D

 

 

大家好、

客户正在设计 BQ25601D 设计问题。

请您对以下问题提供意见吗?

附件是测试报告。 电池温度工作要求之一是、如果温度超过45⁰C μ A、充电器需要停止为电池充电。

如果充电器停止为电池充电并且温度低于45⁰C μ s、充电器是否会再次自动为电池充电? 充电器可以再次为电池充电的温度有多低?

txn.box.com/.../soln8blloh8iqcl0ax4m5fsno4tur21a

2. 客户如何设计温度阈值? 例如45⁰C 和60⁰C?

3. 客户根据电池热敏电阻检查充电切断是否正确?

RT1需要从5.23K 更改为5.36K、

RT2需要从30.1K 更改为30.9K

 

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、

    请参阅 d/s 上的 JEITA 热敏电阻比较器(降压模式)规格 器件根据 TS 引脚电压停止/恢复充电。 您必须根据热敏电阻规格将信息转换为热敏电阻温度。

    请参阅电池制造商的规格。

    3.有关 RT1和 RT2计算工具,请参阅 http://www.ti.com/lit/zip/slurax7。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    客户仍对 BQ25601D 有如下问题:

    客户检查 了45°C 时基于电池热敏电阻的充电切断值、如下所示: > RT1需要从5.23K 更改为5.36K、RT2需要从30.1K 更改为30.9K、但使用我们提供的计算工具检查 RT1 是9.26K 、RT2是373.58K、这远不是它们的计算结果、它们怀疑我们的计算工具中的值。

    客户想知道、如果我们想在45°C 的温度下切断、RT1和 RT2的价值是多少? 计算工具似乎适用于 BQ2589X、结果是否与 BQ25601相同?

    谢谢!

    此致、

    Patty Chuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附了客户提供的格式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    对于以下问题有任何意见? 谢谢!

    此致、

    Patty Chuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、下面的计算是正确的。 数据表基于0至60°C、而不是0至45°C。 请记住、在0至45C 的温度范围内、JEITA COOL 和 JEITA WARM 都包括在内、这意味着0C 至6C、充电电流降低至 ICHG 的20%、从33C 至45C、充电电压钳位在4.1V。 如果您需要在0°C 至45°C 的温度范围内提供完整的充电电流和电压、建议使用 BQ25611D。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    对于 BQ25611D 和 BQ25601D、它似乎可以直接替换为不变。 对吗?  

    请告诉我 BQ25601D 为何无法提供充电电流和电压? 但 BQ25611D 可以提供完整的充电电流和电压?

    我看到的 BQ25611D 9.3.6.4.1描述了 T1~T5设置。 这是 BQ25611D 支持更灵活的原因吗?

    • 这意味着0⁰C μ A 至6⁰C μ A、充电电流被减少至 ICHG 的20%
    • 从33⁰C Ω 到45⁰C Ω、充电电压被钳位在4.1V。   

            μ 33⁰C 信息来自哪里?

    客户问题:

    1.如果客户修改 RT1和 RT2电阻器以使 T3至 T5充电至33⁰C Ω 和45⁰C Ω、即使更改 JEITA_VSET=1、充电电压下限仍保持在4.1V?

    关于 d/s 说明,JEITA_VSET=1,充电电压应该设置为 VBATREG?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 SHH:

    是的、BQ25611D 可以替代 BQ25601D。 主要区别在于 BQ25611D 具有可编程 JEITA、因此 T1至 T5可编程为:T1=0C、T2=10C、T3=45C、T5=60C。 然后、可通过设置 JEITA_WARM_ISET = 00来禁用 T3至 T5热充电。 对于冷却充电0至10C、可以将 JEITA_COOL_ISET 设置为"11"、这意味着充电电流为 ICHG 的100%、无折返。 通过执行此设置、充电电流在0至45°C 的温度范围内为 ICHG 的100%。  

    e2e.ti.com/.../BQ2561x-Calculation-Tool_5F00_Release.xlsx