主题中讨论的其他器件: TPS92640
大家好、
我的一位客户注意使用 TPS92511。
但器件输出电流精度比其要求低一点。
它们需要+/-5%的电流精度作为总体解决方案。
是否有任何方法可以提高 TPS92511输出电流精度?
或者、您是否有任何电流精度高于 TPS92511的器件?
他们的要求如下。
输入电压> 60V
2.输出电压>42V
500mA 输出或350mA 输出。
输出电流精度<+/-5%
5.开关频率> 500kHz
6.模拟调光或 PWM 调光或两者皆可。
7.短路保护和热关断。
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。