This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92511:是否有任何方法可提高 TPS92511输出电流精度?

Guru**** 2561630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92511, TPS92640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914602/tps92511-is-there-any-way-to-improve-tps92511-output-current-accuracy

器件型号:TPS92511
主题中讨论的其他器件: TPS92640

 大家好、

 我的一位客户注意使用 TPS92511。

 但器件输出电流精度比其要求低一点。

 它们需要+/-5%的电流精度作为总体解决方案。

 是否有任何方法可以提高 TPS92511输出电流精度?  

 或者、您是否有任何电流精度高于 TPS92511的器件?

 他们的要求如下。

输入电压> 60V

2.输出电压>42V

500mA 输出或350mA 输出。

输出电流精度<+/-5%

5.开关频率> 500kHz

6.模拟调光或 PWM 调光或两者皆可。

7.短路保护和热关断。

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    它应该接近该精度。  它们可以使用0.1%的 Iadj 电阻器。  在25C 时 、500mA 的范围为484mA 502mA 520mA、小于+/-5%。  在整个温度范围内、-40C 至125C 为477mA 502mA 528mA、接近+/-5%。  TPS92640/641专为希望进行更精确的电流调节而设计。

    他们如何确定电流调节精度不符合要求?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Irwin、

     非常感谢您的回复。

     我将告诉他们为 Iadj 电阻器使用精度更高的电阻器。

     我知道 TPS92640/641器件具有良好的电流精度。 但器件价格高于其目标。

     他们的价格目标低于0.20$。

     因此、我将尝试强烈推荐 TPS92511。

     我不知道为什么他们的标准是 +/-5%。 它可能是 一个可被识别为具有不均匀亮度的级别。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。