Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24725 1.bq24725a 工作 异常, 情况如下:在负载打开和关闭 几次后、bq24725a 不会输出电流和电压。
我认为数据表中 ACDET 比较器的最小电压为2.376v。 如果现在 ACDET 的电压 为2.4V、它可以正常工作。 之后是否会有无法工作的风险。 我想增加 ACDET 的电压 ,能否将 R10从10K 更改为200K,以便将电压提高到2.5V 以上。
这是可以的吗? 期待您的回复!