This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725:BQ24725 CAN#39;t Charge

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914849/bq24725-bq24725-can-t-charge

器件型号:BQ24725

1.bq24725a 工作 异常, 情况如下:在负载打开和关闭 几次后、bq24725a 不会输出电流和电压。

这是我们的电路  

我认为数据表中 ACDET 比较器的最小电压为2.376v。 如果现在 ACDET 的电压 为2.4V、它可以正常工作。 之后是否会有无法工作的风险。 我想增加 ACDET 的电压 ,能否将 R10从10K 更改为200K,以便将电压提高到2.5V 以上。

这是可以的吗? 期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ24725A 的 ACDET 引脚电压必须介于2.4V 和3.15V 之间、以识别存在有效适配器并开始充电。 我不确定您的电路中 D5上的压降大小、但请选择合适的电阻分压器值、以便在插入适配器时使2.4V < ACDET < 3.15V。

    此外、为什么您决定为 ACDET 电阻分压器使用3.3V 电源轨而不是适配器电压? 我认为直接降低适配器电压更简单、如典型应用图所示:

    此致、

    Angelo