Other Parts Discussed in Thread: BQ24074
在我们的其中一个 m10a PDA 中、使用了 TI 的 bq24074。 发现以下现象。 附件是 m10a 的电路原理图。 请帮助我们指导我们是否注意 bq24074的使用。
1.在充电过程中拔下充电器,电源将立即跳至100%。 (临时解决方案可能会延迟读取电量计的功率。 但未找到触发和填充条件的原因(发生概率为100%。 前提条件是、当安装了两个充电芯片但未安装手柄电池时、必须找到它。 仅安装手柄电池而不安装主机电池的状态将被验证。 当手柄电池电压非常低(2.8V)时、它也将显示为100%。 手柄电池功率由 ADC 采样)
2.在电池自然耗电的情况下(此时、起始电压未精确测量、估计它会进入2.0 ~ 3.0V 工作范围)、插入外部电源、m10a 重复进入小型系统重启: 请勿输入系统启动图标。 但机器可以正常充电。 按下重置键关闭电源并重新启动内核模块、这种现象不会消除。 拔下电池、然后安装。 这种现象消失了。
3.充电后,如果您没有拔下外部电源并运行应用程序,m10a 机器将始终显示100%的功率(可以正常使用),但此时,外部电源将不会为机器充电或提供电源。 在电池耗尽之前、机器将自动关闭。 停机后、指示灯将交替闪烁红色和绿色、但机器不会充电。 (两个指示灯闪烁时无法充电、一个指示灯为绿色、另一个指示灯闪烁。) 但是、只要外部电源被拔出并插入、它就可以再次充电。
4.电池已满,但指示灯不会一直闪烁绿色。 实际电池电压为4.17v (满)。 拔下电池后,绿色指示灯将在插入时亮起。 发生概率1/100。