This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:bq24074锂电池充电芯片的应用

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910148/bq24074-application-of-bq24074-lithium-battery-charging-chip

器件型号:BQ24074

在我们的其中一个 m10a PDA 中、使用了 TI 的 bq24074。 发现以下现象。 附件是 m10a 的电路原理图。 请帮助我们指导我们是否注意 bq24074的使用。

1.在充电过程中拔下充电器,电源将立即跳至100%。 (临时解决方案可能会延迟读取电量计的功率。 但未找到触发和填充条件的原因(发生概率为100%。 前提条件是、当安装了两个充电芯片但未安装手柄电池时、必须找到它。 仅安装手柄电池而不安装主机电池的状态将被验证。 当手柄电池电压非常低(2.8V)时、它也将显示为100%。 手柄电池功率由 ADC 采样)

2.在电池自然耗电的情况下(此时、起始电压未精确测量、估计它会进入2.0 ~ 3.0V 工作范围)、插入外部电源、m10a 重复进入小型系统重启: 请勿输入系统启动图标。 但机器可以正常充电。 按下重置键关闭电源并重新启动内核模块、这种现象不会消除。 拔下电池、然后安装。 这种现象消失了。

3.充电后,如果您没有拔下外部电源并运行应用程序,m10a 机器将始终显示100%的功率(可以正常使用),但此时,外部电源将不会为机器充电或提供电源。 在电池耗尽之前、机器将自动关闭。 停机后、指示灯将交替闪烁红色和绿色、但机器不会充电。 (两个指示灯闪烁时无法充电、一个指示灯为绿色、另一个指示灯闪烁。) 但是、只要外部电源被拔出并插入、它就可以再次充电。

4.电池已满,但指示灯不会一直闪烁绿色。 实际电池电压为4.17v (满)。 拔下电池后,绿色指示灯将在插入时亮起。 发生概率1/100。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)当电池不存在时、充电器将通过向进入电容器的 BAT 引脚注入电流来执行电池检测例程。 这将导致电容器充电至 VBATREG 并放电。

    2) 2)您能否在此处提供有关充电器行为的更多详细信息。 什么是小型系统重启?什么触发它?

    3)存在外部电源时、这里的输出电压是多少

    4) 4)什么控制绿灯?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请给我发送电子邮件、我将为您提供完整的原理图。 此外、我确认您的问题、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以通过 E2E 进行连接。 但是、我无法公开共享我的电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)无电池时、充电器将通过向进入电容器的电池引脚注入电流来执行电池测试程序。 这将导致电容器充电至电池稳压器并放电。

    [回复]在不拔下充电器的情况下、电容器充电至电池稳压器并放电。 此时、充电芯片认为外部"电池"已满、停止充电。 当放电电压低于4.1V (Vbat < vchg)时、充电芯片将再次开始充电。 没错。

    2) 2)您能否在此处提供有关充电器性能的更多详细信息。 什么是小型系统重启? 是什么触发了它?

    [回复]充电器是一个220V 交流输入到5V / 3A 直流输出的小型模块。 5V 输出可为 m10a 机器供电、作为机器内部充电芯片 bq24074的输入电源。

    小型系统重启:按住开机按钮2秒钟、整个机器中的电机振动、屏幕上有开机屏幕、程序运行到内核部件、但 Android 尚未启动。 之后、屏幕反复关闭、电机振动、屏幕开始重复重启。

    现在、在定位分析中、器件的异常状态会导致整个机器重复重启、并且无法进入启动界面。

    3) 3)当有外部电源时、这里的输出电压是多少

    [回复]在上面的第二个回复中、外部电源是220V AC 至 DC 5V/3a 的充电器。 输出为5V、这是整个机器的内部充电芯片 bq24074的输入功率。

    4) 4)什么控制绿灯?

    [回复]充电芯片 bq24074的 PGOOD 引脚输出控制绿色指示灯、低电平绿色指示灯亮起、高电平绿色指示灯熄灭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    2) 2)这里的输出电压是多少? 这是充电器问题还是系统问题?

    3) 3)这里的 TS 电压是多少? /CE 引脚是否为低电平? 如果存在 VIN、则当 VBAT 低于 VRCH 时、应对电池进行充电

    4) 4)存在 VIN 时、PGOOD 引脚应始终为低电平。 这是开漏输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有更新吗?