尊敬的先生:
我使用的是 TPS92515、我们的研发流程是预生产。
我想让您回顾一下原理图和一些问题。
我们的测试条件
-。 输入电压范围:12V ~ 24V
-。 PWM 频率:20kHz
-。 LED VF:2.7V (最小值)/3.2V (典型值)/3.7V (最大值)
-。 LED 正向电流:1A

-。 使用 PWM 频率20kHz 是否没有问题? 或
如果我们使用20kHz、会产生什么副作用? 或
您强烈建议 PWM 频率范围是多少?
我们已经在数据表中检查了100Hz 至10kHz 的标准 PWM 频率范围。
但是、没有最大频率规格。 关于该产品的内容、但关于高频的任何评论除外。
-。 我们的 LED 配置为2并联类型。 您可以在我们的原理图中看到它。
当我们的输入电压范围从12V 更改为24V 时、LED 强度会发生变化。
在该配置下、这是否会发生?
-。 我们是否可以将其用作有关 LED 配置的2个并联类型?
如果不是、我们必须使用非并行串行类型吗?
-。 TPS92515块出现可闻噪声。
您能为我们提供调试点和 PCB 插图指南吗? 或
如果我们使用100Hz 至10kHz 的 PWM 频率范围、该部件是否会出现可闻噪声?
请尽快向我们发送您的回复。
此致、
Michael