This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:查看原理图并进行一些查询

Guru**** 2530950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914652/tps92515-review-schematic-and-some-inquiry

器件型号:TPS92515

尊敬的先生:

我使用的是 TPS92515、我们的研发流程是预生产。
我想让您回顾一下原理图和一些问题。

我们的测试条件
 -。 输入电压范围:12V ~ 24V
 -。 PWM 频率:20kHz
 -。 LED VF:2.7V (最小值)/3.2V (典型值)/3.7V (最大值)
 -。 LED 正向电流:1A

2.我们的查询
 -。 查看原理图。
    

    
 -。 使用 PWM 频率20kHz 是否没有问题? 或
   如果我们使用20kHz、会产生什么副作用? 或
   您强烈建议 PWM 频率范围是多少?
   我们已经在数据表中检查了100Hz 至10kHz 的标准 PWM 频率范围。
   但是、没有最大频率规格。 关于该产品的内容、但关于高频的任何评论除外。

 -。 我们的 LED 配置为2并联类型。 您可以在我们的原理图中看到它。
   当我们的输入电压范围从12V 更改为24V 时、LED 强度会发生变化。
   在该配置下、这是否会发生?

 -。 我们是否可以将其用作有关 LED 配置的2个并联类型?
   如果不是、我们必须使用非并行串行类型吗?

 -。 TPS92515块出现可闻噪声。
   您能为我们提供调试点和 PCB 插图指南吗? 或
   如果我们使用100Hz 至10kHz 的 PWM 频率范围、该部件是否会出现可闻噪声?

请尽快向我们发送您的回复。

此致、
Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我根据您的信息计算了您的设计参数。  我在6.4V 电压下使用了 VLED、根据您的原理图、将两个 LED 串联在一起。

    12V = 216KHz 时的 FSW

    24V = 340KHz 时的 FSW

    di/dt 电感器(纹波峰峰值)= 0.294 Apkpk

    1) 1) 您可以使用20KHz 的 PWM 频率、但您会遇到电感器压摆率问题。  在12V 输入时、需要18.5us 才能达到峰值电流阈值、在24V 输入时需要5.9us。  20KHz 的周期为50us。  这意味着在12V 输入占空比为37%或更低时、在24V 输入低于12%时、不会达到峰值电流阈值。  在12V 时、占空比接近50%、因此调光看起来几乎是线性的、而在24V 时则不是线性的。  这还意味着、当 PWM 调光处于中到低占空比时、24V 时的光输出将多于12V 时的光输出。  如果您需要更精确的调光、则应查看并联 FET 调光。  您还可以通过增加开关频率和减小电感器值来改进这一点。  您只需确保不会低于最短导通时间要求。

    2) 2) 在原理图中、您有四个 LED、采用2个并联、2个串联配置。  没关系。  由于输入电压为12V、因此您将无法运行所有串联、如果您将所有串联电流均并联放置、则也无法使用此部件、平均电流为4A。  1)上面提到了 LED 强度变化。  这是由电感器的上升时间引起的。  V = L *(di/dt)。  V = Vin - Vled。  12V 时为5.6V (12V - 6.4V)、24V 时为17.6V (24V - 6.4V)、di 为2.2A、L 在47uH 时保持恒定。  这意味着 dt 如上所述发生变化。

    3) 3)这与您的调光方式有关、电感器压摆率会导致光强度变化。

    4) 4)可闻噪声是由 di/dt 引起的、最有可能是电感器或陶瓷电容器。  这需要尝试不同的电感器、将不同的电感器安装到 PCB 或灌装电路。  这是 PWM 调光时的常见问题。  您可能需要查看并联 FET 调光。

    此致、