尊敬的 TI 支持:
当我阅读数据表时、可以看到它具有输出短路保护。 但是、在同一页上、它还显示"由于稳压器是浮动的并且只接收输入到输出差分电压、只要不超过最大输入到输出差分电压、就可以调节几百伏特的电源;不要将输出对地短路。" 我假设由于 IC 的电流限制为5A、输入和输出之间的差分电压为30V、当它尝试限制来自短路的电流时、它无法这样做、它将会烧断。 但是、如果差分电压低于30V、则会成功限制电流。
因此、根据这一假设、我对其进行了测试、但它不起作用。 相反、它会爆炸、将 IC 分解为2个部分。 这让我刮擦了头、短路保护在哪里? 您能解释一下短路保护的工作原理吗? 除了在输出端使用保险丝之外、最好的保护措施是什么?