This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM338:短路保护

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914050/lm338-short-circuit-protection

器件型号:LM338

尊敬的 TI 支持:

当我阅读数据表时、可以看到它具有输出短路保护。 但是、在同一页上、它还显示"由于稳压器是浮动的并且只接收输入到输出差分电压、只要不超过最大输入到输出差分电压、就可以调节几百伏特的电源;不要将输出对地短路。" 我假设由于 IC 的电流限制为5A、输入和输出之间的差分电压为30V、当它尝试限制来自短路的电流时、它无法这样做、它将会烧断。 但是、如果差分电压低于30V、则会成功限制电流。

因此、根据这一假设、我对其进行了测试、但它不起作用。 相反、它会爆炸、将 IC 分解为2个部分。 这让我刮擦了头、短路保护在哪里?  您能解释一下短路保护的工作原理吗? 除了在输出端使用保险丝之外、最好的保护措施是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feryanlie、

    线性稳压器将如数据表中的图1-3所示对输出进行电流限制。
    但您是对的、输入电压差不得超过30V。
    如果输出端持续存在短路或大电流、则如果输入端的电压大于30V、器件将超过此额定值。
    这就是导致 IC 中断的原因。  

    您能告诉我您的输入电压、输出电压和输出电流需求是多少?

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的回答。 Vin 最大为18V、最小为15.5V 输出为14.3V、连续负载为5A。 我只需要使用 IC 将电流限制为5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feryanlie、

    如果您的最大输入电压为18V、那么我们很幸运。
    即使输出短路、您也绝不会超过从 Vin 到 Vout 的最大差分电压。

    我不确定您的5A 要求有多严格、因此请查看电气特性表中的电流限制规格。
    对于慢速瞬变或稳态条件、整个温度范围内的典型电流限制为8A、但电流限制在5A 之前不会启用。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您确认输入电压为18V 时不会损坏芯片。 然而、实际测试结果是 IC 在短路2-3秒后爆炸。 那么、为了确保是 IC 而不是电路、如果 J7连接器短路、您能确认我的原理图没有什么问题吗?

    此外、我怀疑我的供应商给了我一个没有任何短路保护的假冒 IC。 不过、我确实测试过热保护效果良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feryanlie、

    IC 可能出现故障。
    您的设计中没有任何内容可以告诉我 IC 应该发生故障、尤其是在热保护工作时。

    请确保最小负载电流为5mA、以实现稳定性。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢你的帮助。 我认为也是这样。 我怀疑我购买了许多有故障的 IC、因为价格便宜得多(约为原价的一半)、或者是假冒的。