请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53316 如果使能被取消置位、PGOOD 是否会取消置位?
它未在数据表中明确说明这一点、但图50 (关闭波形)显示 PGOOD 遵循启用。
假设在使能失效时 PGOOD 取消置位、我是否正确? 它不仅取决于输出电压?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果使能被取消置位、PGOOD 是否会取消置位?
它未在数据表中明确说明这一点、但图50 (关闭波形)显示 PGOOD 遵循启用。
假设在使能失效时 PGOOD 取消置位、我是否正确? 它不仅取决于输出电压?
您好 Todd、
感谢您的宝贵反馈!
此处未明确定义电源正常行为、我们需要对此进行处理。 正确、PGOOD 在 Enable 无效时取消置位。
需要在 EVM 上对行为进行仔细检查、但 PG 不仅取决于 Vout。
我的假设、与其他器件一样、如果您遇到如第6页顶部所示的保护功能(OVP、UVP、热关断) 、则 PG 将取消置位。
您是否在客户处使用此器件? 我建议您查看如下所述的较新器件。
非常感谢!
此致、
Dorian