This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53316:电源正常(PG)&放大器;使能(EN)功能

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912458/tps53316-powergood-pg-enable-en-functionality

器件型号:TPS53316

如果使能被取消置位、PGOOD 是否会取消置位?

它未在数据表中明确说明这一点、但图50 (关闭波形)显示 PGOOD 遵循启用。

 

假设在使能失效时 PGOOD 取消置位、我是否正确? 它不仅取决于输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    感谢您的宝贵反馈!

    此处未明确定义电源正常行为、我们需要对此进行处理。 正确、PGOOD 在 Enable 无效时取消置位。

    需要在 EVM 上对行为进行仔细检查、但 PG 不仅取决于 Vout。

    我的假设、与其他器件一样、如果您遇到如第6页顶部所示的保护功能(OVP、UVP、热关断) 、则 PG 将取消置位。

    您是否在客户处使用此器件? 我建议您查看如下所述的较新器件。  

    非常感谢!


    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    我没有听到您的反馈!

    您是否能够确认 PG 行为?

    您对此主题还有其他疑问吗?

    请告诉我。

    谢谢、

    Dorian