This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:RCD 缓冲器

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911387/lm5180-rcd-snubber

器件型号:LM5180

你(们)好

我想问一下初级侧的 RCD 缓冲器。 关于 SNBER、它在数据表的第20页进行了说明。


我们可以改用 RCD 缓冲器吗?

首先、他们按照数据表中的建议添加了 RC 缓冲器。 但该配置对 FET 浪涌的影响不够。

(作为另一个背景、他们可以在公司中使用的组件是有限的。)

因此,他们尝试使用 RDC 缓冲器,但开关波形在轻负载条件下变得不稳定。

RCD 缓冲器:R=10kohm,C=4700pF,D= FRD

(此外,还添加了并联的 RC 缓冲器。 R=18 Ω、470pF、无 DZ 钳位。 但它不起作用。)

LM5180不能接受 RCD 缓冲器吗?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Ω 在反激式二极管上连接 RC 缓冲器电路、请仅使用数据表建议的缓冲器值作为起点、即100k Ω 和22pF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

    感谢您的快速回复。

    我了解 RC 缓冲器。 我的问题是关于 RCD 缓冲电路的下面这个问题。

    是否可以使用 RCD 缓冲器代替 RC 缓冲器?

    因为如果我们的客户在初级侧添加了 RCD 缓冲器、则开关会变得异常。

    请注意、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您对 LM5180的 RCD 缓冲器有什么看法吗?

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、您能帮助探测 SW 节点电压异常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    这是 SW 引脚波形。

    此图显示了使用 RCD 缓冲器时 SW 节点在轻负载条件下不稳定性。

    (在重负载条件下,没有缓冲器和 RCD 缓冲器时的波形将相同。)

    因此、这就是我询问 LM5180是否接受 SCD 缓冲器而不是 RC 缓冲器的原因。

    我怀疑 RCD 缓冲电路会导致 SW 节点检测不稳定。  你该怎么做?

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    另一个问题。

    我认为缓冲器可能会影响反激式运行的规格。
    (__LW_AT__μ s 效率或上升/下降时间等)

    如果 LM5180在 FET 关断和导通时间由该电压定义后的几秒钟内检测到 SW 节点电压、则可能会因影响检测到的电压而导致 RCD 缓冲器、在这种情况下会影响开关抖动。

    LM5180如何定义导通时间?

    如果 LM5180监控 SW 节点电压以定义导通时间、LM5180是否具有消隐时间?

    如果是、该时间在轻负载和重负载条件下会发生变化?

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您在输出中是否有虚拟负载? 带/不带 RCD 缓冲器的空载输出电压是多少? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    输出中没有虚拟负载。

    空载时的输出电压为;

    无 RCD:15V

    有了 RCD:16V (输出比没有 RCD 稍高一些。)

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、您的目标输出电压是多少?  请 在输出中施加一个1k Ω 的虚拟负载、以查看具有 RCD 的转换器是否工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    >那么您的目标输出电压是多少?  

      目标输出电压为15V。

    >请 在输出中应用一个1k 欧姆的虚拟负载,以查看具有 RCD 的转换器是否工作正常。

    我们已经添加了负载电流为100mA 的虚拟负载并测量了开关。

    在这种情况下、在 RCD 和无 RCD 的情况下、开关波形都相同。(这意味着 RCD 按预期工作。 仅浪涌峰值电压降低。)

    (另一方面、在 IO=30mA 时、开关波形(带 RCD 和不带 RCD)与我在上面所说的不同。)

    因此、我在上面询问轻负载条件下的检测时间是否短于重负载条件。

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    您对此有任何更新吗?

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、您不建议在轻负载应用中使用 RCD 缓冲器、因为 SW 电压在反馈环路中很重要、但 RCD 电路会在轻负载时改变其行为。