你(们)好
我想问一下初级侧的 RCD 缓冲器。 关于 SNBER、它在数据表的第20页进行了说明。
我们可以改用 RCD 缓冲器吗?
首先、他们按照数据表中的建议添加了 RC 缓冲器。 但该配置对 FET 浪涌的影响不够。
(作为另一个背景、他们可以在公司中使用的组件是有限的。)
因此,他们尝试使用 RDC 缓冲器,但开关波形在轻负载条件下变得不稳定。
RCD 缓冲器:R=10kohm,C=4700pF,D= FRD
(此外,还添加了并联的 RC 缓冲器。 R=18 Ω、470pF、无 DZ 钳位。 但它不起作用。)
LM5180不能接受 RCD 缓冲器吗?
此致、
本志本