This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55332EVM:为什么需要二极管 D1、D1电流是否达到 x8 mA?

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55332-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913335/tps55332evm-why-diode-d1-is-needed-and-is-d1-current-max8-ma

器件型号:TPS55332EVM
主题中讨论的其他器件:TPS55332-Q1

大家好、  

请告诉我为什么需要二极管 D1?  如果删除 D1、是否存在问题?
此外、D1最大电流是否为8mA? 它是否与 TPS55332-Q1数据表"6.5电气特性"中显示的"IQ 正常"相关?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi San、您好!

    二极管 D1用于允许内部电源由输入电压(在输出达到稳压目标之前)或输出电压(在输出达到稳压目标之后)提供 OR-ing 电源。

    如果您计划使用外部偏置电源为 Vin 供电、而不是为输入供电、则应取消对 D1的配置。  

    是的、8mA 是 Vin 引脚在器件启动后将接受的偏置电流。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、  

    感谢您的评论。 我明白了。  

    此致、
    Ochi