请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55332EVM 主题中讨论的其他器件:TPS55332-Q1
大家好、
请告诉我为什么需要二极管 D1? 如果删除 D1、是否存在问题?
此外、D1最大电流是否为8mA? 它是否与 TPS55332-Q1数据表"6.5电气特性"中显示的"IQ 正常"相关?
此致、
Ochi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
请告诉我为什么需要二极管 D1? 如果删除 D1、是否存在问题?
此外、D1最大电流是否为8mA? 它是否与 TPS55332-Q1数据表"6.5电气特性"中显示的"IQ 正常"相关?
此致、
Ochi