您好!
现在、我们需要测试 N-FET (Q1、如下所示)的稳健性、并尝试对其执行一些应力(短路)测试。 测试步骤是、
- 步骤1. SYS 短接至 GND。
- 步骤2. 插入式适配器
此时、我们观察到持续时间为~1ms 的11~13A 电流尖峰、每1.3秒周期性触发一次、如下所示。
由于内部1.3秒时间过长、因此 FET 温度上升得不够高。 我们是否有任何方法可以将1.3秒的间隔缩短到大约150ms? 或者您有更好的建议来故意损坏 FET?
我们已尝试将0x37[12](主输入的 ACOK 去毛刺脉冲时间(ACOK_DEG)设置为“0” ,如下所示,但似乎没有发生任何变化。 请帮助我们澄清问题。
安东尼