This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:UCD90120A -故障响应

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910679/ucd90120a-ucd90120a---fault-response

器件型号:UCD90120A

尊敬的 TI:

我们对 UCD90120A 在系统断电/通电后的故障响应有一个奇怪的看法。 根据寄存器0xEA、Rail2、Rail8、Rail9、Rail10、 Rail11和 Rail12触发意外的故障响应、如下所示。

我可以理解 由断电系统触发 Vout UV 故障、但我对某些电源轨也触发 Vout OV 故障的原因感到困惑。

我认为这是不可能的行为、因为 over Fault 的失败率为15%。

此外,SEQ_ON_TIMEOUT 是什么意思? 在 系统断电/通电后、Rail2始终触发 SEQ_ON_TIMEOUT。  

我还提供了随附的设置文件,您能否帮助检查这些意外症状是否是由错误的设置引起的?  

e2e.ti.com/.../UCD90120A-2.3.4.0-Address-52-Project-File_5F00_NCP1_2D00_1_5F00_PVT_5F00_R02_5F00_20191019.xml

Rail2 --> SEQ_ON_TIMEOUT,Vout UV 故障,Vout OV 故障

Rail8 --> 输出电压 UV 故障,输出电压 OV 故障

Rail9 --> 输出电压 UV 故障,输出电压 OV 故障

Rail10 -->输出电压 UV 故障,输出电压 OV 故障

Rail11 --> Voult UV 故障,Vout OV 故障

Rail12 --> Voult UV 故障,Vout OV 故障

+ ipmitool i2c bus=2 0x68 0xF 0xEA
 0E 09 00 02 42 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03
+ ipmitool i2c bus=2 0x68 0x5 0xf3
 04 00 00 00 c0
+ ipmitool i2c bus=2 0x68 0x1 0x7a
 00
00000000
+ ipmitool i2c bus=2 0x68 0x1 0x7B
 00
00000000
+ ipmitool i2c 总线= 2 0x68 0x1 0x7d
 00
00000000
+ ipmitool i2c bus=2 0x68 0x1 0x7E
 00
00000000
+ ipmitool RAW 0x3c 0x4 0x9 0x1 0x1
 0901

// 0x68是 ucd 的 i2c 从器件 addr

谢谢。

Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我 注意到您启用了掉电模式、该模式位于 Global configuration->Misc Config 下。 您是否有外部欠压电路(保持电容器)。 启用欠压模式时、是否曾尝试发出清除故障日志命令?

    如果启用了欠压模式、应用程序无法直接发出清除故障日志命令。 请参阅 https://www.ti.com/lit/ug/slvu352g/slvu352g.pdf?ts=1591114240279的第10.26节

    我建议你做第10.26条的内容,看看它是否有用。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

     欠压模式意味着什么? 如何知道 欠压模式启用?

    谢谢。

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    是的、我们的欠压电路包含一个肖特基二极管和多个电容器、可维持3.3V 电源电压。

    我们确实清除了故障(0x3)、但从未清除记录的故障(0xEA)。

    我们可以理解 UV 故障事件在断电后存储到闪存中、但我们不知道为什么 Rail2触发 OV 故障和 SEQ_ON_TIMEOUT 以及 Rail8、9、10、11、12在 断电/开启后触发 OV 故障。

    Rail2 --> SEQ_ON_TIMEOUT,Vout UV 故障,Vout OV 故障

    Rail8 --> 输出电压 UV 故障,输出电压 OV 故障

    Rail9 --> 输出电压 UV 故障,输出电压 OV 故障

    Rail10 -->输出电压 UV 故障,输出电压 OV 故障

    Rail11 --> Voult UV 故障,Vout OV 故障

    Rail12 --> Voult UV 故障,Vout OV 故障

    谢谢。

    BRS。

    Blake

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我已仔细检查设置。 这些错误可能是历史错误。 我建议这么做

    1.禁用欠压

    2.发出清除故障日志命令以清空故障日志

    3.启用欠压

    完成上述三个步骤后、重复断电测试以查看。

    BTW、您的设计中的保持电容器是什么?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们发现电源轨 Vin 值轮询期间电源轨电压的上限阈值发生了变化。

    有时(并非始终)会将上限阈值设置为低于正常读数、例如、将1.5V 设置为3.3V 电源轨的上限阈值。

    轮询速率为1Hz 以下命令、您对此有什么想法吗?

    // 1. 电源轨#2
    的设置页值 i2c 写入2个字节0x00->0x01
    
    // 2。 获取 exp 值
    i2c 在写入0x20 (1字节)
    
    // 3后读取1字节。 获取 Vin 值
    i2c 写入0x8B 后读取2个字节(1字节) 

    谢谢、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    1Hz 读取非常安全。

    您是说在读取期间更改了 OV 阈值吗? 您似乎遇到了一些 I2C 完整性问题。我建议启用 UCD 的安全模式、以便您阻止这些写入命令来查看问题是否消失。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yihe、 我们刚刚看到过两到三次触发过电压 OV 阈值。 但我们可以看到每次断电/通电后、轨道8、9、10、11、12上的 OV 故障和轨道3上的超时故障。 如果我们从 BMC 停止轮询机制,则无法再看到这些 OV 故障和超时故障。 据我的意见,我认为这不是 SI 问题。 但当然、我们可以再次检查信号完整性。 谢谢。 Blake
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,宜和大家好 ,我想我们只是轮询寄存器状态。 但为什么这种读取行为会导致特定电源轨上出现意外的 UV 和 Timeout 故障? 如果这是一个信号完整性问题、我认为我们只是读取失败、而不是更改寄存器状态。 我想强调的是、在每次断电/开启时都可以触发 UV 故障和超时故障。 我们不确定此意外故障警报是否与随机端口上的 OV 故障阈值相关、是否更改了两次或三次。 谢谢。 Blake
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    完整性问题可能会使读取进入写入。 或者 BMC 不遵循 SMBus 协议进行读取。 您是否有读取操作的波形。

    如前所述、如果 BMC 不轮询、则在下电上电后不会出现 OV 或超时故障。

    我建议您在重新打开电路板的电源之前(使用 BMC 轮询)、启动 GUI 以保存项目文件、并 与 原始文件进行比较以查看任何差异。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您能否帮助解释如何启用 UCD 的安全模式?

    如数据表中所述、我们需要在启用安全性之前将6字节密码写入该寄存器。

    假设密码为"0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06"、我们应该向 UCD 发出哪种行为?

    1. 只需使用数据"0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06 + 0x1"对偏移量0xF1_securty 执行7字节数据写入操作
    2. 或者、我们是否需要拆分为两个 SMBus 访问:
      1. 首先写入6字节密码
      2. 写入0x1可启用

    谢谢、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果密码为"123456 "、则只需使用0x063132333343536发送0xF1命令即可启用安全性、重新发送相同的命令即可禁用安全性。

    0x06是块长度、0x3132333343536:是0x123456的 ASCII。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    有几个问题:

    由于我们没有分配密码、所以无法通过访问默认密码0x06FFFFFFFF 的0xF1来启用安全模式。 如果需要修改密码?  

    2.我们可以更改密码吗?如何更改? 或 smbus 命令进行通信?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅下面我的评论。

    第一。 不能使用0xFFFF 作为密码。 请选择其他字符

    2。 是的、您可以更改密码。 两种方法都可以正常工作。 首先使用旧密码发送 f1、然后使用新密码发送 f1。

    请参阅 www.ti.com/.../slvu352g.pdf 的第10.31节。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    您能帮您查看随附的 pdf 文件中的欠压电路吗? 我还上传了用于检查功率电压的 P33A 波形、以在断电后至少43ms 保持2.5V 的功率电压。  

    经过多次测试和观察后,此问题似乎与 BMC 轮询或信号完整性无关。

    我发现了一个有关使用 GUI 或不使用 GUI 加电系统的有趣症状。  在不安装 GUI 的情况下、每次上电时都会触发意外的 OV 故障和超时故障。 相反、在安装 GUI 的情况下、每次上电时都不会出现意外的 OV 故障和超时故障症状。

    这些意外的 logged_faults 似乎与烧结机制的时序或类似的躯体计时有关。

    您能给我们一些关于此调查结果的建议吗?  

    e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-103_5F00_UCD90120A.pdf

    谢谢。

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    U14的输出电压是多少? 请注意、二极管上会存在正向电压。 如果您有一个欠压电路、则二极管的输入电压将为3.6而不是3.3V。  但欠压不应改变故障类型。 欠压保护功能可在2.9V 至2.6V 之间保持至少5ms 的时间。 请检查此项。  

    在上一篇文章中,您提到 BMC Polling 引入了这些额外的故障。 现在,在不启动 GUI 的情况下,它引入了额外的故障。 是否仍有不带 GUI 的 BMC 轮询? 这对我来说毫无意义。 如果 I2C 上存在信号完整性问题、如果 BMC 不轮询、如果不启动 GUI、则问题将消失。

    您是否尝试过安全模式? 您是否转储了设置以确认 OV 阈值确实发生了更改?

     此致

    Yihe