尊敬的 TI:
我们对 UCD90120A 在系统断电/通电后的故障响应有一个奇怪的看法。 根据寄存器0xEA、Rail2、Rail8、Rail9、Rail10、 Rail11和 Rail12触发意外的故障响应、如下所示。
我可以理解 由断电系统触发 Vout UV 故障、但我对某些电源轨也触发 Vout OV 故障的原因感到困惑。
我认为这是不可能的行为、因为 over Fault 的失败率为15%。
此外,SEQ_ON_TIMEOUT 是什么意思? 在 系统断电/通电后、Rail2始终触发 SEQ_ON_TIMEOUT。
我还提供了随附的设置文件,您能否帮助检查这些意外症状是否是由错误的设置引起的?
Rail2 --> SEQ_ON_TIMEOUT,Vout UV 故障,Vout OV 故障
Rail8 --> 输出电压 UV 故障,输出电压 OV 故障
Rail9 --> 输出电压 UV 故障,输出电压 OV 故障
Rail10 -->输出电压 UV 故障,输出电压 OV 故障
Rail11 --> Voult UV 故障,Vout OV 故障
Rail12 --> Voult UV 故障,Vout OV 故障
+ ipmitool i2c bus=2 0x68 0xF 0xEA
0E 09 00 02 42 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03
+ ipmitool i2c bus=2 0x68 0x5 0xf3
04 00 00 00 c0
+ ipmitool i2c bus=2 0x68 0x1 0x7a
00
00000000
+ ipmitool i2c bus=2 0x68 0x1 0x7B
00
00000000
+ ipmitool i2c 总线= 2 0x68 0x1 0x7d
00
00000000
+ ipmitool i2c bus=2 0x68 0x1 0x7E
00
00000000
+ ipmitool RAW 0x3c 0x4 0x9 0x1 0x1
0901
// 0x68是 ucd 的 i2c 从器件 addr
谢谢。
Blake