This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:有关 ESD/ SW 最小电压/压降模式的一些问题

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914214/lmr33630-some-questions-about-esd-sw-minimum-voltage-dropout-mode

器件型号:LMR33630

你(们)好

1.我们能否以 mm (机器模式)提供 ESD 数据?

2.图14的 SW 电压低于 SW 到 PGND 的最小值。

  该规格是否真的很重要?

3.我们能否提供 压降模式下典型开关频率曲线 VOUT = 5V/3.3V、fsw = 400kHz


4、AGND 和 PGND 是否相互连接?

Tks~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.您需要哪些详细的 ESD 数据?它的用途是什么?

    由于随机电感器和电容器振铃而产生的负电压,为了正确的布局和测试方法,它应该在-100ns 内小于-3.5V,过大的负电压可能会影响内部控制块。  

    3.2.1Mhz 至400kHz 之间的压降特性相同,因此您可以参考2.1Mhz,并使频率曲线在400kHz 以上保持平坦。 这意味着对于3.3V、它不会对 Fsw 进行衰减、对于5V、它将根据不同的负载条件在5.2V-5.4V 下降低频率。

    4.从块中 、两个连接中、您可以通过测量 DDA 封装散热焊盘和 PGND 之间的电阻器来检查它们、我将进行仔细检查。  

    谢谢