This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:热插拔时的浪涌电流

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913838/tps25942a-inrush-current-at-the-moment-of-hot-plugging

器件型号:TPS25942A

你(们)好

热插拔时的浪涌电流约为7A (2美元)。
这是器件的规格吗? 是否有权变措施?
 输入 容量仅为0.1uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 e2e!

    您是否能共享捕获的任何波形? 您是否正在测量流入电子保险丝输入端的电流?

    如果要测量输入电流、该电流是流入器件的电流与流入电子保险丝的电流之和。 TPS25942电子保险丝仅控制流经它的电流。 流入输入电容的电流不能由电子保险丝控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入只有电子保险丝和0.1uF。
    波形如下。
    这是器件的规格吗?
    我找到了一个类似于图61的波形。 数据表中。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您测量的电流似乎是流入输入电容器的浪涌电流、如下所示。 电子保险丝无法控制流入其输入端电容的电流。 如果您希望减小此电流、则可以减小输入电容。