尊敬的先生:
我正在使用 TPS92515为 LED 序列供电(周期约为10KHz)。 不过、由于 LED 排列具有不同的电压:序列上的电压差高达1V、因此 TPS92515需要一些时间来调节输出电流、并在上升或下降电流时产生阶跃。
这些阶跃在序列的时隙时间内进行调节、以达到正确的值、但这会影响周期内的平均电流。 我认为这是由于 LED 灯串电压造成的、因为某些 LED 具有类似的电压、并且行为近乎完美。
您可以建议什么来改进此功能? 我尝试增加频率、但这并没有显著改善。 没有闭环,因此我无法调整 P 或 I 系数...
唯一看起来有所改进的是将 Rsens 校准到 Iout 所需的最接近值(减小裕度)。
非常感谢