请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EV2400 您好!
我想移除 EV2400上的 I2C 上拉电阻器、因为我的电路板集成了这些电阻器。
在电路板上、我将 I2C 线路上拉至单节锂离子电池(3.0 - 4.2V)。
这是否像从 EV2400中移除 R13/R14一样简单? VPUV.2的值不明显、因为它由数字电位器控制、我不想超过 EV2400的 I2C 电平转换器(U5)的引脚额定值。
谢谢、
Kevin