This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:移除 I2C 上拉电阻器

Guru**** 2479815 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914191/ev2400-remove-i2c-pull-up-resistors

器件型号:EV2400

您好!

我想移除 EV2400上的 I2C 上拉电阻器、因为我的电路板集成了这些电阻器。

在电路板上、我将 I2C 线路上拉至单节锂离子电池(3.0 - 4.2V)。

这是否像从 EV2400中移除 R13/R14一样简单?  VPUV.2的值不明显、因为它由数字电位器控制、我不想超过 EV2400的 I2C 电平转换器(U5)的引脚额定值。

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我建议您在不移除这些上拉电阻器的情况下进行尝试。   我认为 EV2400应该仍然正常工作。  

    如果您确实要移除这些上拉电阻器、我认为还需要将电压(3.0 - 4.2V)施加到 U5的 VCC 引脚上。

    Andy