请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61099 您好 TI 服务:
我们采用了低功耗产品设计、输入电压为2节碱性电池(最大3V)、输出为3.3V、系统在睡眠模式下的功耗约为2uA、工作模式约为
100mA、其中大多数实际上处于睡眠 模式。TPS610994适合此产品的设计吗?
当输入电压为3V 时、睡眠状态下的电源效率是多少? 该规格仅提供高于10uA 的功耗。 谢谢!
谢谢
江建华
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 TI 服务:
我们采用了低功耗产品设计、输入电压为2节碱性电池(最大3V)、输出为3.3V、系统在睡眠模式下的功耗约为2uA、工作模式约为
100mA、其中大多数实际上处于睡眠 模式。TPS610994适合此产品的设计吗?
当输入电压为3V 时、睡眠状态下的电源效率是多少? 该规格仅提供高于10uA 的功耗。 谢谢!
谢谢
江建华