This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:效率关于 TPS610994

Guru**** 2389910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913756/tps61099-efficiency-about-tps610994

器件型号:TPS61099

您好 TI 服务:

  我们采用了低功耗产品设计、输入电压为2节碱性电池(最大3V)、输出为3.3V、系统在睡眠模式下的功耗约为2uA、工作模式约为

100mA、其中大多数实际上处于睡眠 模式。TPS610994适合此产品的设计吗?

  当输入电压为3V 时、睡眠状态下的电源效率是多少? 该规格仅提供高于10uA 的功耗。 谢谢!

谢谢

江建华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建华:

    感谢您的联系。 数据表中有一条效率曲线、如图5所示。 您可以将其作为参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好   、Minqiu:

          图5未提供  低于10uA 的效率、我想知道输出电流约为2uA 时的功率效率、感谢!

    谢谢

    江建华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建华:

    下面是数据。

    对于此类轻负载、主要的功率损耗是器件运行。  

     输出电流 输入电压 效率
    1.93E-06 3.0 23.2735.
    1.93E-06 2.5. 24.2635.
    1.93E-06 1.80 25.1034.
    1.93E-06 1.5 24.3591.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好   、Minqiu:

      好的,谢谢!

      当输出电流大约为2uA 时 、升压电流消耗?我能 将 静态电流引入 VIN 引脚?

    谢谢

    江建华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建华:

    功耗将大于 IQ、因为 IQ 是在无摆动状态下测量的。 开关将带来更多的消耗。  

    通常,对于3.3V/2uA 负载,功耗低于3*10^(-5) W。