主题中讨论的其他器件: LM5155、 LM5022、 LM5122
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Alex:
我相信您可能遇到的问题之一是、在 SEPIC 配置中、LM3478的最短导通时间、这在如此宽的范围内是可以理解的。 该产品系列中还有一些其他控制器、例如具有较低静态电流和断续模式保护的 LM3478升级版 LM5155以及 LM5122或 LM5022、您可以使用这些控制器、但我认为主要问题仍然是围绕非常大的输出范围进行设计。
我认为一种可能的权变措施是、您可以利用反激式配置、通过调整一次侧绕组与二次侧绕组匝数比、将占空比修改为低于50%(避免 CCM 中的次谐波振荡)。 这样、您就可以消除最短导通时间内运行的可能性。 之后、您可以调整功率级和误差放大器组件的大小、以应对最坏的情况。 LM5155有一份有关设计升压和反激式转换器的应用手册、可在此处查看: https://www.ti.com/product/LM5155?keyMatch=LM5155&tisearch=Search-EN-everything&usecase=GPN#design-development
您还可以使用升压级和第二降压级的另一种方法、但由于您有两个基于电感的开关、因此噪声可能比当前方法更大。 为了获得合适的降压级、我会将其转发给降压团队。
谢谢、
Richard
您好、Alexandr、
只需确认一下、您是否希望从输入电压>120V 降压 到 输出电压:1V 至120V?
可能需要更改 IC 解决方案的要求。
查看产品系列、我们仅支持输入电压高达100V 的 IC 控制器解决方案。