This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:电源转换电路中的 LM3878

Guru**** 2551180 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM5155, LM5022, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913426/lm3478-lm3878-in-power-conversion-circuit

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件: LM5155LM5022LM5122
您好!
 
我们正在搜索直流/直流电源转换器的控制器。
应用程序相当复杂、因此很难从列表中选择最佳控制器。
直流/直流转换器所需的参数为:
输入电压为24V
通过 DAC 的模拟信号(0-5V)将输出电压分压器调节为1V 至120V。
输出电流为0.1至1000mA。  过流保护。
 
首先、对于该项目、我们尝试将 LM3478作为 SEPIC 转换器配置的控制器。
遗憾的是、我们的设计在低电压(低于50V)和低电流(低于50mA)下似乎不稳定。
为了完成该项目、我们必须将采用升压配置的 LM3478用作第一级、然后将线性降压转换器用作第二级。 我们实现了主要目标、但由于线性级、该器件的尺寸很大且效率很低。
 
因此、主要问题是:
您能否为 SEPIC 配置提供任何比 LM3478更适合我们用途的稳压器?
或者、可能最好使用第一升压级和第二降压级、那么您能否推荐合适的降压控制器?
 
 
此致、Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我相信您可能遇到的问题之一是、在 SEPIC 配置中、LM3478的最短导通时间、这在如此宽的范围内是可以理解的。 该产品系列中还有一些其他控制器、例如具有较低静态电流和断续模式保护的 LM3478升级版 LM5155以及 LM5122或 LM5022、您可以使用这些控制器、但我认为主要问题仍然是围绕非常大的输出范围进行设计。  

    我认为一种可能的权变措施是、您可以利用反激式配置、通过调整一次侧绕组与二次侧绕组匝数比、将占空比修改为低于50%(避免 CCM 中的次谐波振荡)。 这样、您就可以消除最短导通时间内运行的可能性。 之后、您可以调整功率级和误差放大器组件的大小、以应对最坏的情况。 LM5155有一份有关设计升压和反激式转换器的应用手册、可在此处查看: https://www.ti.com/product/LM5155?keyMatch=LM5155&tisearch=Search-EN-everything&usecase=GPN#design-development

    您还可以使用升压级和第二降压级的另一种方法、但由于您有两个基于电感的开关、因此噪声可能比当前方法更大。 为了获得合适的降压级、我会将其转发给降压团队。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    我们将等待 BUCK 团队提供的信息。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandr、

    只需确认一下、您是否希望从输入电压>120V 降压 到 输出电压:1V 至120V?

    可能需要更改 IC 解决方案的要求。

    查看产品系列、我们仅支持输入电压高达100V 的 IC 控制器解决方案。

    https://www.ti.com/power-management/wide-vin/products.html