Other Parts Discussed in Thread: BQ25790
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25790 一位客户希望使用 bq25790进行默认寄存器设置。
bq25790能否在主机未读取充电电流设置和其他设置的情况下运行?
(客户不想使用主机设置。 最初,客户希望单独使用。)
如果可以、默认充电电流是多少?
此致、
Satoshi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.