This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:默认设置下的充电电流

Guru**** 2797315 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913954/bq25790-charge-current-on-default-setting

器件型号:BQ25790

一位客户希望使用 bq25790进行默认寄存器设置。  

bq25790能否在主机未读取充电电流设置和其他设置的情况下运行?

(客户不想使用主机设置。  最初,客户希望单独使用。)

如果可以、默认充电电流是多少?  

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

    默认充电电流由 PROG 引脚设置。  对于1S 和2S、默认充电电流为2A。  对于3S 和4S、默认充电电流为1A。

    此致、

    Jeff