This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:TPS51200 REFOUT 引脚能否以稳定的电压和0.47uF 的负载电容提供+/-10mA 电流?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913803/tps51200-can-tps51200-refout-pin-supply---10ma-with-stabily-voltage-and-0-47uf-load-capacitance

器件型号:TPS51200

 大家好、

 我的一位客户已将 TPS51200用于他们的许多产品很长时间。

 最近更新了器件数据表、其中指出连接到 REFOUT 的电容器值必须小于0.47uF、包括 DDR 侧电容器。

他们希望  了解 以下情况、因为 一些电容器安装在 REFOUT 线路和 DDR 侧的 GND 之间、总电容超过0.47uF。

(但到目前为止、他们从未见过任何未连接电缆的 REFOUT 电压。)  

 请给我回复。

 问题1. 如果 REFOUT 负载电流很小(大约1uA)、   最大可使用多少 REFOUT 电容?

 问题2. 如果 REFOUT 负载电流为10mA、 最大可 使用多少 REFOUT 电容 ?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、  

    基于 整个过程/电压/过程变化中仿真的最坏情况、建议使用0.47uF 电容。  

    在工作台上、我们看不到10uF 电容器有任何问题。  

    此外、我们知道一些客户使用4.7uF 或更大的电容、到目前为止、任何客户报告都没有报告任何问题。  

    因此、如果未发现任何问题、则保留已发布项目的现有上限风险非常低。  

    对于新项目、我们建议将上限保持在0.47uF 以下。  

    对于您的两个问题、如果在已发布项目中总电容低于4.7 uF、则风险很低。  

    谢谢