大家好、
我的一位客户已将 TPS51200用于他们的许多产品很长时间。
最近更新了器件数据表、其中指出连接到 REFOUT 的电容器值必须小于0.47uF、包括 DDR 侧电容器。
他们希望 了解 以下情况、因为 一些电容器安装在 REFOUT 线路和 DDR 侧的 GND 之间、总电容超过0.47uF。
(但到目前为止、他们从未见过任何未连接电缆的 REFOUT 电压。)
请给我回复。
问题1. 如果 REFOUT 负载电流很小(大约1uA)、 最大可使用多少 REFOUT 电容?
问题2. 如果 REFOUT 负载电流为10mA、 最大可 使用多少 REFOUT 电容 ?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。