Other Parts Discussed in Thread: TPS22969
我们在 其中一个设计中使用了 TPS22969负载开关,此设计需要特定的上电序列,在探测负载开关的输出时,我们发现输出引脚上存在1.8V 电压,即使使能电压为0。 这会在 CPU 中的电源序列中产生一个不需要的步骤。
只要使能端处于0V,输出就保持在1.8V,如果提供使能端,则开关将传导到3.3V 电压。
请告诉我们如何解决该问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Vineyeth、
欢迎使用 E2E!
负载开关的 ON 引脚设计为用作开关的逻辑控制器。 如果 ON 引脚具有0V 或 GND、则器件将保持关闭状态、并且没有电压或电流流经器件。 一旦导通引脚上的电压超过1.2V 的 VIH 阈值、开关将打开并开始从 VIN 传导到 VOUT。
我有几个问题可以解决您看到的此问题:
您提到您的设计中正在进行一些电源定序。 此系统中还有哪些其他电源轨?
您是否能够通过隔离 TPS22969来重复此行为? (即 TPS22969是否有测试点可用于将5V 电压应用于 VBIAS、将3.3V 电压应用于 VIN、并切换使能引脚以观察 ON 引脚而不打开任何其他电源轨?)
当器件被禁用并且您在 TPS22969的输出上看到1.8V 电压时、您是否能够测量3.3V 电源提供的电流?
此致、
Andy Robles
问题1. 您是否能够通过隔离 TPS22969来重复此行为? (即 TPS22969是否有测试点 可用于将5V 电压应用于 VBIAS、将3.3V 电压应用于 VIN、并切换使能引脚以观察 ON 引脚而不打开任何其他电源轨?)
是的、即使我关闭所有其他电源轨、情况也是如此。
问题2. 当器件被禁用并且您在 TPS22969的输出上看到1.8V 电压时、您是否能够测量3.3V 电源提供的电流?
您是否要求加载开关的输出、并查看电压是否从1.8V 降至较低的值?
此外、我切断了偏置引脚的走线并提供3.3V 偏置电压、输出在施加 OUT 使能时降至0.8V。
请告诉我如何解决此问题? 这是交换机的问题吗?
您好、Vineyeth、
使用 TPS22969的 EVM、我能够运行一些测试。 通过在 VIN 上施加3.3V 电压并在 VBIAS 上施加5V 电压、我观察到 EVM 的以下行为:
使用 EVM 测试 IC 我可以确认系统输出上看到的1.8V 不是来自 IC、而是可能从系统中的其他东西耦合。
从1.8V 在 VBIAS 发生变化时降至0.8V 的行为判断、这意味着二者之间存在某种关联。 负载开关的输出端是否连接了其他任何可能将1.8V 电压与 VBIAS 电压轨耦合的电压?
此致、
Andy Robles