This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22969:输出开启至部分值、输出使能信号

Guru**** 2535260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910651/tps22969-output-turns-on-to-partial-value-witout-a-enable-signal

器件型号:TPS22969

 我们在 其中一个设计中使用了 TPS22969负载开关,此设计需要特定的上电序列,在探测负载开关的输出时,我们发现输出引脚上存在1.8V 电压,即使使能电压为0。 这会在 CPU 中的电源序列中产生一个不需要的步骤。

只要使能端处于0V,输出就保持在1.8V,如果提供使能端,则开关将传导到3.3V 电压。

请告诉我们如何解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyeth、

    欢迎使用 E2E!

    负载开关的 ON 引脚设计为用作开关的逻辑控制器。 如果 ON 引脚具有0V 或 GND、则器件将保持关闭状态、并且没有电压或电流流经器件。 一旦导通引脚上的电压超过1.2V 的 VIH 阈值、开关将打开并开始从 VIN 传导到 VOUT。

    我有几个问题可以解决您看到的此问题:

    您提到您的设计中正在进行一些电源定序。 此系统中还有哪些其他电源轨?

    您是否能够通过隔离 TPS22969来重复此行为? (即 TPS22969是否有测试点可用于将5V 电压应用于 VBIAS、将3.3V 电压应用于 VIN、并切换使能引脚以观察 ON 引脚而不打开任何其他电源轨?)

    当器件被禁用并且您在 TPS22969的输出上看到1.8V 电压时、您是否能够测量3.3V 电源提供的电流?

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1. 您是否能够通过隔离 TPS22969来重复此行为? (即 TPS22969是否有测试点 可用于将5V 电压应用于 VBIAS、将3.3V 电压应用于 VIN、并切换使能引脚以观察 ON 引脚而不打开任何其他电源轨?)

    是的、即使我关闭所有其他电源轨、情况也是如此。

    问题2. 当器件被禁用并且您在 TPS22969的输出上看到1.8V 电压时、您是否能够测量3.3V 电源提供的电流?

    您是否要求加载开关的输出、并查看电压是否从1.8V 降至较低的值?

    此外、我切断了偏置引脚的走线并提供3.3V 偏置电压、输出在施加 OUT 使能时降至0.8V。

    请告诉我如何解决此问题? 这是交换机的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyeth、

    此测试是针对多个器件还是仅针对一个 TPS22969进行的?

    由于没有使能信号、电阻器 R352应将 ON 引脚接地、从而完全禁用开关。 您在 TPS22969的 OUT 引脚上看到的输出不是器件的正常行为。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    这已经在制造的12块电路板上进行了测试。 都具有相同的行为。

    是否有办法解决这个问题?

    当偏置电压更改为3.3V 时,电压从1.8V 降至0.8V 的原因也是什么。

    5V 和3.3V 之间的差异是1.7V、这与它有关系吗?? 只是问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vinneth、

    这不是负载开关的行为方式、因此在我们确定解决方案之前、我们需要找出根本原因。 感谢您提供 VIN 和 VOUT 的示波器屏幕截图、但您是否能够在开关事件期间与 VIN、VOUT、ON 和 VBIAS 信号共享示波器屏幕截图?

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy  

    请按要求查找屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyeth、

    我将订购一些 EVM 单元、以复制我们看到的错误、从而找到解决方案。 在 EVM 板到达后、我将能够在下周年底之前报告结果、并且我能够进行一些测量。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyeth、

    使用 TPS22969的 EVM、我能够运行一些测试。 通过在 VIN 上施加3.3V 电压并在 VBIAS 上施加5V 电压、我观察到 EVM 的以下行为:

    在我切换 ENABLE 引脚后、IC 的表现如数据表所述:

    使用 EVM 测试 IC 我可以确认系统输出上看到的1.8V 不是来自 IC、而是可能从系统中的其他东西耦合。

    从1.8V 在 VBIAS 发生变化时降至0.8V 的行为判断、这意味着二者之间存在某种关联。 负载开关的输出端是否连接了其他任何可能将1.8V 电压与 VBIAS 电压轨耦合的电压?

    此致、

    Andy Robles