This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:转换器在启用时会拉出过多电流

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913525/tps63000-converter-pulling-excess-current-when-enabled

器件型号:TPS63000

大家好

我有一个奇数(而且很紧急!) 使用 TPS63000的设计出现问题; 它被设置为提供3.6V 的输出电压、尽管我刚刚注意到顶层的接地填充未连接到器件上的外露焊盘、但由于有大量过孔和专用接地层、因此有一条非常低的阻抗路径。

无论如何、当在使能引脚为低电平时施加电源是很好的、但当我使用3.3V 的"使能"信号启用器件时、工作台电源会进入 CC 模式、因为该器件会尝试拉取大量电流。

我有点受困扰、因为我过去使用过该部件的固定电压型号、没有遇到任何问题。

我是否遗漏了真正明显的东西(很可能!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便提一下、这里是黄色 VBAT 网络的波形(即器件的输入、设置为4.1V、从工作台电源限制为100mA)、蓝色输出:

    在此设置中、我根据数据表示例将使能引脚连接到 VINA 和 PS/SYNC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会再来的。 事实证明、故障发生在输出电容器上、该电容器过大。 我已将其降低至22 μ F、问题已解决