请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63000 大家好
我有一个奇数(而且很紧急!) 使用 TPS63000的设计出现问题; 它被设置为提供3.6V 的输出电压、尽管我刚刚注意到顶层的接地填充未连接到器件上的外露焊盘、但由于有大量过孔和专用接地层、因此有一条非常低的阻抗路径。
无论如何、当在使能引脚为低电平时施加电源是很好的、但当我使用3.3V 的"使能"信号启用器件时、工作台电源会进入 CC 模式、因为该器件会尝试拉取大量电流。
我有点受困扰、因为我过去使用过该部件的固定电压型号、没有遇到任何问题。
我是否遗漏了真正明显的东西(很可能!)