This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:使用 TINA 与 webench 中推荐的组件时出现收敛问题

Guru**** 2513525 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150, CSD18537NQ5A, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913014/lm3150-convergence-problem-using-tina-with-the-recommended-components-from-the-webench

器件型号:LM3150
主题中讨论的其他器件: CSD18537NQ5ATINA-TI

您好!

我用 webench 创建了一个远程信息处理。

  • VIN=18 - 24V
  • Vout=13、5V
  • Iout=12A

之后、我尝试使用 LM3150的 TINA TI 瞬态模型(修订版 A)来仿真 TINA TI 中的同一电路。

T3 CSD17320Q5A 是 P-Spice 模型、而 T1 CSD18537NQ5A 是 TINA TI 模型。

使用瞬态分析、我会遇到收敛问题。 在信息中注明:组件:t1.dbd

 e2e.ti.com/.../WBDesign16_5F00_Load-Transient_2D00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电阻通常约为几欧姆。 我只是想看看电阻的变化是否有助于仿真的编译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在 以下页面尝试 LM3150 TINA-TI 稳态参考设计:https://www.ti.com/product/LM3150?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复。 我实际上是在等待时间内完成的。

    没有变化的模型运行正常。 然后、我将 LM3150模型替换为 stady-state 参考之一。

    有相同的问题。 将 MOSFET 替换为稳态参考设计中的 MOSFET。

    现在、我收到了消息:"收敛问题。 检查分析参数! 组件:U4.D1"

    此致

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

    感谢你的帮助。

    在我的远程信息处理中复制稳态参考模型不起作用。 我根据 webench 设计更改了参考设计的参数。 仿真现已开始工作。

    这两种设计之间的区别在于 EN 引脚的连接以及 VCC 和 BST 之间的二极管。 在我的设计中、EN 引脚是悬空的。 可能是因为它导致了问题。 为什么 VCC 和 BST 之间有一个二极管?  

    此外、我仅在 Vin=24V 时接收到13、5V 的目标电压(结果4)。 根据公式5:Vout=VFB*(Rfb1+Rfb2)/Rfb1 I 应该始终在输出端获得135V 电压。 在 Vin=18V 时、我获得较低的 Vout (结果5)。 控制器不应该调节输出电压?

    此致  

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    至于 VCC 和 BST 之间的二极管、它看起来是一种使仿真正常工作的方法、因此您可以仅使用官方仿真作为示例。

    输出电压较低应由建模 精度引起、仅供参考、您可以在 TI 免费提供的评估板中进行验证。