主题中讨论的其他器件: CSD18537NQ5A、 TINA-TI
您好!
我用 webench 创建了一个远程信息处理。
- VIN=18 - 24V
- Vout=13、5V
- Iout=12A
之后、我尝试使用 LM3150的 TINA TI 瞬态模型(修订版 A)来仿真 TINA TI 中的同一电路。
T3 CSD17320Q5A 是 P-Spice 模型、而 T1 CSD18537NQ5A 是 TINA TI 模型。
使用瞬态分析、我会遇到收敛问题。 在信息中注明:组件:t1.dbd
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我用 webench 创建了一个远程信息处理。
之后、我尝试使用 LM3150的 TINA TI 瞬态模型(修订版 A)来仿真 TINA TI 中的同一电路。
T3 CSD17320Q5A 是 P-Spice 模型、而 T1 CSD18537NQ5A 是 TINA TI 模型。
使用瞬态分析、我会遇到收敛问题。 在信息中注明:组件:t1.dbd
您好!
请在 以下页面尝试 LM3150 TINA-TI 稳态参考设计:https://www.ti.com/product/LM3150?
Iven、您好!
感谢你的帮助。
在我的远程信息处理中复制稳态参考模型不起作用。 我根据 webench 设计更改了参考设计的参数。 仿真现已开始工作。
这两种设计之间的区别在于 EN 引脚的连接以及 VCC 和 BST 之间的二极管。 在我的设计中、EN 引脚是悬空的。 可能是因为它导致了问题。 为什么 VCC 和 BST 之间有一个二极管?
此外、我仅在 Vin=24V 时接收到13、5V 的目标电压(结果4)。 根据公式5:Vout=VFB*(Rfb1+Rfb2)/Rfb1 I 应该始终在输出端获得135V 电压。 在 Vin=18V 时、我获得较低的 Vout (结果5)。 控制器不应该调节输出电压?
此致
Andreas