请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5064 主题中讨论的其他器件: TPS23525、 LM5051
LM5064产品电路配置问题
如图所示、我们尝试通过从单元1/2接收-48V 输入、以背板的方向供电。
当将单元1、2连接到背板中时、询问二极管的放置位置以防止电压差引起反向电压、以及是否有可推荐的配置
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Park、
感谢您的方框图。 在该配置中、两个更高的电源之一为负载供电。 因此、我建议使用 ORing +热插拔解决 方案(如 TPS23525)代替二极管。
如果您需要 PMBus 兼容器件、可以在第2点使用 LM5064 +二极管。 为了节省二极管上的功率损耗、您可以考虑 使用低侧 OR-ing FET 控制器 LM5051。
请仔细阅读这些内容、并告知我们是否有后续问题。
此致、Rakesh