This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5064:配置 LM5064产品电路时遇到二极管放置问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5064, TPS23525, LM5051
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912608/lm5064-diode-placement-questions-when-configuring-the-lm5064-product-circuit

器件型号:LM5064
主题中讨论的其他器件: TPS23525LM5051

LM5064产品电路配置问题
如图所示、我们尝试通过从单元1/2接收-48V 输入、以背板的方向供电。
当将单元1、2连接到背板中时、询问二极管的放置位置以防止电压差引起反向电压、以及是否有可推荐的配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Park、

    欢迎使用 E2E!

    是否可以重新插入图像。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我不知道、该图像损坏了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Park、

    感谢您的方框图。 在该配置中、两个更高的电源之一为负载供电。 因此、我建议使用 ORing +热插拔解决 方案(如 TPS23525)代替二极管。

    如果您需要 PMBus 兼容器件、可以在第2点使用 LM5064 +二极管。 为了节省二极管上的功率损耗、您可以考虑 使用低侧 OR-ing FET 控制器 LM5051。  

    请仔细阅读这些内容、并告知我们是否有后续问题。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 您的答案是否意味着上述配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确驻车档。

    用于反向电流阻断的 LM5051和用于电源路径控制的 LM5064。

    此致、Rakesh