This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24703:BQ24703设计中的一些问题

Guru**** 2528180 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912763/bq24703-some-questions-in-bq24703-design

器件型号:BQ24703
主题中讨论的其他器件: TPS54622

大家好、TI 专家、

我计划 在我的新系统设计中将 BQ24703用作交流适配器和电池充电器控制器。  如果您能帮助我了解设计和应用中更详细的要求、我将不胜感激。  请看我的问题如下:

(1)如果我的锂离子电池组为14.8V、与 BQ24703搭配使用时、选择交流适配器的最小输出电压是否有任何限制?

如果我使用具有相同14.8VDC 输出的交流适配器、或者在  该应用中使用比电池组电压高1V 的交流适配器、这是可以的吗?

(2)在 BQ24703数据表/第10页/应用图中;

   ——D4有什么特殊要求?  如果电池配备了 OVP/OCP、我是否仍需要在此处使用 U4?

   -如果齐纳二极管 D5&D6与较小的 R19&R21电阻器配合使用,如何选择它们?   我是否应该 选择 30V 齐纳二极管来保护 SRP&SRN 输入范围(-0.3 至30V)?

   -如何选择连接到 U4/SI4435DY 的齐纳二极管(此处无参考编号)?

      是否仅在 VS 接地/禁用时才需要这些齐纳二极管?

      如果使用、 如果此处使用14.8V 电池、是否应选择15V 齐纳二极管来钳制+/-15V 电压?

   -如果 U4/SI4435DY 从源极到漏极的电流与 U2&U3/SI4435DY 保持相同、在设计中是否更好?  或者  、在这里、U4的 S 至 D 或 D 至 S 电流没有很大差异。  

(3)在 BQ24703数据表/第21页/选择输出和输入电容器:

 是否有用于直接计算输入/输出/滤波电容(C12、C11、C8)的公式、如其他 TI 电源 IC 应用手册中提供的公式?

使用公式(8)&(9)计算输入/输出纹波电流时、如何在 此处选择 D 值(占空比)?

非常感谢 您抽出宝贵的时间为您提供帮助!

QH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QH、

    1) 1)由于 BQ24703是降压充电器、因此适配器电压必须高于最大电池充电电压。

    您能否提供有关电池组的更多信息? 我假设这是一个4s 电池组、标称电压为3.7V/节、这将提供您提到的14.8V 电压。 但是、锂离子电池组通常每节电池充电4.2V、因此充电电压将为16.8V。适配器应至少比这高1V、以便即使在 D1和 R14上的电压下降后也能提供足够的裕度。

    2) 2)在深入了解组件选择之前、我是否可以询问您为何为您的应用选择 BQ24703? 这是一款使用了17年的传统器件。

    由于 BQ24703是异步降压充电器、因此低侧开关是一个二极管、这会降低效率。 我强烈推荐使用我们的新型充电器之一、该充电器可提供更高的效率、更简单的 BOM、而无需如此多的外部二极管、并具有更多功能。 如果您告诉我您的要求、那么我可以帮助您推荐另一个更适合您应用的充电器。

    3) 3)您可以参考公式8-11作为指导、但我们没有用于直接计算特定电容值的公式。 通常、我建议坚持使用 EVM 上使用的元件值。 选择这些值是为了在各种工作条件下提供稳定的运行。 以下组件列在 EVM 用户指南第5.1节的物料清单中:

    http://www.ti.com/lit/ug/sluu160a/sluu160a.pdf

     对于降压转换器,输入电压与输出电压之间的关系由 Vout = D*Vin 定义。 根据适配器电压和电池电压、您可以计算占空比。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    非常感谢您抽出宝贵的时间为我的 BQ24703问题提供帮助。 还感谢您提供 EVM 信息。

    这是一种新设计、具有功耗(约100W-120Wmax) 并考虑使用交流适配器和锂离子电池组(含2节串联电池、制造商 电池电压范围:12V-14.8V)和 DCDC (TPS5462/65265/54821)(如果适用)。

    但 我们仍然可以 考虑使用其他电池组、非常感谢您就我们应用的全新 TI Power/PM IC 提供的建议、这些 IC 具有更高的效率和更好的性能。 我可以通过电子邮件向您发送我们设计的详细要求、以便您 参考  我们应用的全新 Power/PM IC 选择?  

    谢谢!

    QH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QH、

    当然、我已经接受了您的朋友的请求、并给您提供了我的电子邮件地址。 我们可以更详细地讨论您的设计。

    此致、

    Angelo