主题中讨论的其他器件: TPS54622
大家好、TI 专家、
我计划 在我的新系统设计中将 BQ24703用作交流适配器和电池充电器控制器。 如果您能帮助我了解设计和应用中更详细的要求、我将不胜感激。 请看我的问题如下:
(1)如果我的锂离子电池组为14.8V、与 BQ24703搭配使用时、选择交流适配器的最小输出电压是否有任何限制?
如果我使用具有相同14.8VDC 输出的交流适配器、或者在 该应用中使用比电池组电压高1V 的交流适配器、这是可以的吗?
(2)在 BQ24703数据表/第10页/应用图中;
——D4有什么特殊要求? 如果电池配备了 OVP/OCP、我是否仍需要在此处使用 U4?
-如果齐纳二极管 D5&D6与较小的 R19&R21电阻器配合使用,如何选择它们? 我是否应该 选择 30V 齐纳二极管来保护 SRP&SRN 输入范围(-0.3 至30V)?
-如何选择连接到 U4/SI4435DY 的齐纳二极管(此处无参考编号)?
是否仅在 VS 接地/禁用时才需要这些齐纳二极管?
如果使用、 如果此处使用14.8V 电池、是否应选择15V 齐纳二极管来钳制+/-15V 电压?
-如果 U4/SI4435DY 从源极到漏极的电流与 U2&U3/SI4435DY 保持相同、在设计中是否更好? 或者 、在这里、U4的 S 至 D 或 D 至 S 电流没有很大差异。
(3)在 BQ24703数据表/第21页/选择输出和输入电容器:
是否有用于直接计算输入/输出/滤波电容(C12、C11、C8)的公式、如其他 TI 电源 IC 应用手册中提供的公式?
使用公式(8)&(9)计算输入/输出纹波电流时、如何在 此处选择 D 值(占空比)?
非常感谢 您抽出宝贵的时间为您提供帮助!
QH